This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:固件文件

Guru**** 2607935 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509978/iwrl6432boost-firware-files

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL6432MMWAVE-L-SDK

工具/软件:

在何处查找要在 mmWave Studio 4.1.0.6中上传的 IWRL6432软件文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它将位于为6432和1432型号器件制造的 MMWAVE-L-SDK 的固件文件夹中

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

    我当前 对 APSS 固件使用 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\firmware\mmwave_DFP\rfalfirmware\appss\mmwave_plt_rfeval_rprc.bin、对 FEC 固件使用 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\firmware\mmwave_DFP\rfirmware\xWRL64\mmwave_rfs_patch_rprc.bin。 是这样的、因为在我尝试器件上电时加载固件后、收到错误消息  

    [17:03:56]-xw_status:-2007 (RL_SPIBUSY_TIMEOUT)
    [17:03:56]
    [17:03:56]设备开机失败-2007
    [17:03:56]--xw_status =-2007

    是否由于固件不正确而导致两者之间缺少某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了简化该流程、请使用 TI 开发人员专区雷达工具箱中提供的 LUA 脚本。 您可以加载并运行 LUA 脚本、该脚本将为您执行传感器的默认配置并自动开始录制。 然后、您应该编辑此脚本以满足您的需求。

    脚本目录:

    \tools\scripts\mmWaveStudio_luaExamples\xWRLx432

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了以下 LUA 脚本 "C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\radar_toolbox_3_10_00_05\tools\scripts\mmWaveStudio_lua_examples\xWRLx432\IWRL6432 _common_device_setup.lua"

    我在器件上电步骤中遇到以下错误。

    [10:20:33] DLL 版本: 1.0
    [10:20:33]-- xw_status=0
    [10:20:33] xw_status = mws.sopControl (0、3)
    [10:20:33]-- xw_status = 0
    [10:20:33] xw_status = mws.nReset (0)
    [10:20:33]-- xw_status = 0
    [10:20:33] xw_status = mws.rs232Config (0、11、0、0)
    [10:20:35] xw_status、批次、晶圆、devX、devY = mws.decodeDieId(2070070272、 2886680772)
    [10:20:35]器件类型:4116x
    [10:20:35] SafetyType:1
    [10:20:35] ES_PG_Version1
    [10:20:35] SOP-MODE:3
    [10:20:35] DieId:11904.0.2070070272.2886680772.
    [10:20:35] XTAL_Type:1
    [10:20:35]-- xw_status = 0
    [10:20:35] xw_status = mws.sopDebugFwPreBootCfg (0、0、0)
    [10:20:36]-- xw_status = 0
    [10:20:36] xw_status = mws.fwRprcDownload (0、2、"C:\\ti\\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\\firmware\\mmwave_DFP\\rfalfirmware\\appss\\mmwave_plt_rfeval_rprc.bin")
    [10:20:44]-- xw_status = 0
    [10:20:44] xw_status = mws.sopDebugFwPostBootCfg (0、0、0、0、0、 0)
    [10:20:44]-- xw_status = 0
    [10:20:44] xw_status = mws.fwRprcDownload (0、1、"C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\\firmware\\mmwave_DFP\\rfirmware\\xWRL6432\\mmwave_RFS_PATCH_rprc.bin")
    [10:20:44]-- xw_status = 0
    [10:20:44] xw_status、t_deviceStatus = mws.devicePowerup(0、0、0、0)
    [10:20:46]----- rfEvalDevAppStsGet -----------
    [10:20:46]
    [10:20:46][DFP API]xw_status、Response=mws.rfEvalDevAppStsGet (0)
    [10:20:46]--[response
    [10:20:46] c_GenVerNum = 0
    [10:20:46] c_MajorVerNum = 0
    [10:20:46] c_MinorVerNum = 0
    [10:20:46] c_BuildVerNum = 0
    [10:20:46] c_Year = 0
    [10:20:46] c_month = 0
    [10:20:46] c_Date = 0
    [10:20:46] c_Reserved = 0
    [10:20:46] h_FwState = 0
    [10:20:46] c_XtalType = 0
    [10:20:46] c_DigPllStatus = 0
    [10:20:46] c_AppCoreClockType = 0
    [10:20:46] c_SafetyType = 0
    [10:20:46] h_CoreFreqFcount = 0
    [10:20:46] c_PlatformId = 0
    [10:20:46] c_RfType = 0
    [10:20:46] c_TestTarget = 0
    [10:20:46] c_TestStatus = 0
    [10:20:46] w_reserved1 = 0
    [10:20:46]]
    [10:20:46]- xw_status:-2007 (RL_SPIBUSY_TIMEOUT)
    [10:20:46]
    [10:20:46]设备开机失败-2007
    [10:20:46]- xw_status =-2007
    [10:20:46]
    [10:20:46]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [10:20:46]***脚本失败!***
    [10:20:46]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [10:20:46]异常消息是:
    [10:20:46]...a_examples\xWRLx432\IWRL6432 _common_device_setup.lua:63:错误:API 失败

    请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    开关是否处于正确位置? 请仔细检查并拍照留念您的硬件设置。

    我们在 TI 开发人员专区雷达工具箱中 xWRLx432的 DCA1000用户指南中提供了图片

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经按照指南设置了开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否尝试将电源连接到 DCA1000本身并翻转大型黑色开关来进行设置? 它也是一个5V 3A 的正确电源?另外、您也许可以使用在毫米波传感器和计算机之间连接的其他 USB 电缆。 通常、RL_SPIBUSY_TIMEOUT 错误是由于 SPI 开关处于错误的位置、但由于它是正确的、因此可能是电缆或电源问题。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也已将电源连接到 DCA1000。  
    我的问题现已解决。 SDK 版本中出现问题。 我的传感器为 IWRL6432 ES1.0、不支持 SDK 版本05.05。 我将 SDK 版本更改为05.03并成功了。  

    您能否请引导我提供相关文档/指南、以便在下一步中设置传感器配置。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    前面链接的雷达工具箱用户指南对于器件的 ES1版本仍然足够了。

    此致、

    Pedrorm