This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513681/iwrl6432boost-iwrl6432

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWRL6432

工具/软件:

您好、

 

我们正在处理一个项目、需要将数据处理卸载到 MCU/MPU。 我的意思是、我们将固件刷写到 TI IWR6843、或者我们选择的任何 IWR6843。 然后、我们将芯片输出转换到不同的 MCU/MPU 中、并根据输出解析/决定要执行的操作。

 

用于解析输出和决策的代码即将结束。但我们想使用 Devkit 测试代码。  
我的问题是如何将 MCU 开发板连接到 TI IWR 开发板?

 

我们知道、您的 TI 开发套件使用 UART 转 TTL 芯片、因此开发套件在台式机 PC 上显示为 COM 端口。 我们的想法是将2根导线焊接到该 UART 线路上、并将输出数据从该线路获取到 MCU/MPU。

 

 

您能告诉我们在哪里可以焊接 IWRL6432 Devkit 导线吗? 这些 UART 线路是否有测试焊盘?  或者、是否有更简单的方法来做到这一点、而不是尝试焊接电线?

 

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我们24小时回复。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过蓝线在 R73和 R74处输出 UART_TX/RX 信号。

    此致

    Ankit