This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:有关 IWR6843AOP 识别功能的问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513445/iwr6843aop-questions-about-the-iwr6843aop-capabilities-to-identify-people

器件型号:IWR6843AOP
主题: IWR6843中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我想知道 IWR6843AOP 或任何其他 TI 器件是否能够识别不同的人员并建立各自的个人资料? 例如、雷达是否可以在进入雷达的视场后识别4位系列中的每个成员、而不是仅从0开始为每个目标分配 ID。 一个更简单的比较是摄像头的面部识别系统、任何人进入房间后、都会根据其面部特征进行识别、而不是仅根据其外观顺序进行随机识别。 如果可能、您能为我提供一些文档以开始、如果不能、您能说明原因吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IWR6843不是成像雷达、因此很难做到这一点。 我们没有这方面的例子,但如果你能做到这一点,我们很乐意听到你的声音。

    此致、

    Nate