This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:在 LPDS 期间是否维持内部上拉/下拉?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512888/awrl6432-does-internal-pull-up-down-maintain-during-lpds

器件型号:AWRL6432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

在 LPDS 期间是否保持内部上拉/下拉电阻? 我想它是这样的、但想请您确认一下。

此致、

维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Victor、

    器件引脚状态将因 SysConfig 中引脚是已停止还是未停止而异。 如果已停止、该引脚将被完全禁用。 否则、引脚将保留 SysConfig 中定义的任何引脚拉电阻设置。

    如果这对您有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kristien!

    因此、只要引脚未停止、上拉/下拉状态就将保持在 LPDS 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Victor、

    正确! 如果您有任何其他问题、请告知我们。 否则、我现在将关闭此帖子。

    谢谢、

    Kristien