This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:无人机检测设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512600/mmwave-studio-drone-detection-setup

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR1843BOOSTIWRL6432

工具/软件:

您好、我使用 DCA1000EVM 和 AWR1843BOOST 在无人机的特定区域进行检测、但在处理后、我得到的结果没有显示无人机的任何迹象、甚至无人机的微多普勒、请问您是否有我可以在 mmWave Studio 中进行的教程或适当设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这里可能会有一些混淆。 DCA1000用于直接从 ADC 缓冲器转储未处理、未滤波、I/Q 数据。 不会对这些数据进行处理、这些数据对于希望编写自有算法以生成点云和微多普勒信息的用户非常有用。 如果您想了解 TI 实现了点云和微多普勒的示例、您能在我们为 IWRL6432制作的人类/非人类示例演示中找到的最优选择。

    DCA1000常见问题解答 E2E 帖子

    人类与非人类示例演示

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的信息,我将研究您提供的链接.

    这意味着我们仍然可以处理获得的数据、从而正确获取微多普勒信息? 如果可以生成微多普勒、它会通过光谱图或如何进行说明? 因此、您提供的链接是 IWRL6432。 但我正在使用 XWR1843。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果从原始数据开始、则必须自行编写处理算法。 6432是我们开发供公共开源使用的微多普勒算法的唯一示例演示。

    此致、

    Pedrorm