This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102-Q1:关于 TMP102-Q1的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102-Q1, TMP112-Q1, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513929/tmp102-q1-question-about-tmp102-q1

器件型号:TMP102-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP112-Q1TMP102

工具/软件:

您好:

TMP102-Q1的规格表展示了未经校准的精度。 我是否可以询问校准后可实现多高的精度? 此外、校准的操作机制是什么? 谢谢!!!

精度(无需校准):

–25°C 到85°C 范围内的– 2°C (最大值)

–40°C 到125°C 范围内的– 3°C (最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如果需要更高的精度、请购买 TMP112-Q1。

    如果客户坚持要求、他们可以根据自己选择的温度基准来测量 TMP102。 两个测量值的差异必须由客户存储、并应用于从 TMP102检索到的每个结果。 客户应负责确保此调整满足其在整个工作范围内的需求。

    谢谢、