This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022-Q1:可靠的 IP67滤膜

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022, HDC3020, HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513203/hdc3022-q1-permanent-ip67-filter

器件型号:HDC3022-Q1
主题中讨论的其他器件:HDC3022HDC3020HDC3021

工具/软件:

尊敬的团队:

希望将 HDC3022与可靠的 IP67滤膜配合使用。  我对滤波器和外壳之间的机械集成有疑问。

是否有 过滤器所需压缩的规格、以及典型的应用程序/集成文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您能详细说明一下"永久性 IP67滤膜"的含义吗? HDC3022已在传感器顶部安装了 IP67滤膜、因此无需在传感器上放置额外滤膜。

    如果您要购买 HDC3020或 HDC3021 (它们未随附 IP67滤波器)、我们不建议您安装自己的滤波器。 我们没有针对该操作的压缩规格、某些粘合剂会导致化学污染、从而影响传感器的 RH 性能。

    有关封装选项的更多信息、请参阅 HDC3x 器件用户指南。  

    谢谢

    -亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的目标是将 HDC 3022与 IP 67过滤器安装在顶部。 我们正在寻找有关如何设计 使用 TI 提供的滤波器的外壳的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很高兴看到您没有尝试直接在 HDC3022上放置额外的滤波器。 我提供了一个应用手册的链接、该应用手册讨论了湿度传感器的不同外壳设计理念:

    https://www.ti.com/lit/an/snaa297a/snaa297a.pdf?ts = 1747238280300&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FHDC1080

    您是否尝试在传感器周围使用外壳、并在进气口处使用额外的 PTFE 滤光片?  

    -亚历克斯·汤普森