This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:如何为 IWRL6432BOOST 制作硬代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511490/iwrl6432boost-how-to-make-hardcode-for-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDKSysConfig

工具/软件:

大家好、团队

我想绕过 CLI cfg 文件并在代码中对配置进行硬编码。

在之前的 SDK 版本中、这些是启用 CLI 旁路的代码。(mmw_cli.c)
但是、在最新的 SDK 中、没有代码可启用 CLI 旁路。(MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00)

我想使用命令行(Makefile)生成 appimage。

我能否实现 CLI 旁路只更改代码?
如果没有、请告诉我如何绕过 CLI 配置。

此致、
Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yuichi。

    在 SDK 文档中、您可以找到有关如何启用 CLI 删除功能的说明、该功能与之前 SDK 中的 CLI 旁路功能等效。  为此、您需要修改运动和存在检测演示的 SysConfig 选项。  您可以在中找到相关文档 README_FIRST_xWRL6432.html

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    感谢您的答复。

    我可以实现删除 CLI 加载 JSON 文件。

    在与此 JSON 文件相同的设置下、我想使用 DCA 1000捕获 ADC 数据。

    您是否有任何想法来实现此?

    此致、

    Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这不能通过 SysConfig 中的 CLI 删除或任何 JSON 启用。  SysConfig 中应该有一个单独的 ADC 数据选项、或者、如果您希望使用 DCA1000进行 ADC 原始数据采集、请参阅 以下用户指南、了解更多信息。

    此致、

    Santosh