This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:TDMDemo 参数、adcsamples >256启动传感器失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513644/awr2944-tdmdemo-parameter-adcsamples-256-start-sensor-failed

器件型号:AWR2944

工具/软件:

我使用的是 SDK 版本4.4.1.2。

我使用 TDMDemo 并 发送配置到传感器,当我将 adcsample nums 设置 为129/256,启动 senor 失败,但当我 adcsample  nums 超过256(512or1024)时,它开始失败

这是我的配置、错误代码是-3108.是否存在 adcsample nums 的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    错误代码-3108对应于配置文件配置中的错误。

    您可以在 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_中找到错误代码 \mmwave_mcuplus_sdk_ \ti\control\mmwave_mmwave.h

    请参阅  对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)、以适当地对线性调频脉冲参数进行编程、例如斜坡结束时间、采样率、ADC 样本数等。

    您还可以查看 "C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_DFP_02_04_09_01\docs\mmwave-radar-Interface-Control.pdf"。

    此致、

    Samhitha