This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:MIMO 模式适用于'rangeBiasRxChPhaseMeasure'

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512828/awrl6844-mimo-mode-for-rangebiasrxchphasemeasure

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

您好:

我正在尝试  对 AWRL6483运行 rangeBiasRxChPhaseMeasure。
在代码上、该指南介绍了如何使用 TDM-MIMO 来进行测量。
但是、当我深入查看代码时、它似乎对 BPM-MIMO (有 bpmSign)工作得很正常、如下所示。
逻辑测量功能是否仅支持 BPM-MIMO?



谢谢、
Yechan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yechan:

    该代码可能来自较早版本的 SDK 代码。  但如果我查看了 SDK 版本 MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01内的代码、则 bpmSign 不存在。   

    您应该遵循 MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01中的相关代码。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zigang,  

    感谢更新。  
    我当时使用的是雷达工具箱中的演示。
    我将用最新的 SDK 替换测量器件。

    此致、

    Yechan