This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:可视化工具"停止设备时出错"

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511775/iwrl6432boost-visualizer-error-halting-device

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好、TI


我被毫米波雷达可视化工具弄混淆了。
我成功将 AppImage 刷写到电路板、

但之后无法将配置发送到器件。
它始终显示: "停止设备时出错。"

我非常确定板开关设置正确、
并且总是在更改开关后重置电路板。
我也尝试更换 USB 电缆、但问题仍然存在。

我还应该检查什么?

谢谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点;请提供几天的时间来找到解决方案。  同时、您是否尝试过使用 雷达工具箱中的工业可视化工具

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能概述一下开关设置吗? 此外、您是否尝试使用雷达工具箱中的工业可视化工具?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试使用工业可视化工具。 感谢您的建议。