This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:TI 能否提供 UNIFLASH 代码或脚本?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512889/awrl6432-can-ti-provide-uniflash-code-or-script

器件型号:AWRL6432
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好团队:

TI 能否提供 UNIFLASH 代码或脚本? 客户希望通过脚本而不是 GUI (Visulaizer、UNIFLASH)对闪存进行编程。 我们有闪存程序脚本吗?

此致、

维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    基于 Python 的工具已在 SDK 中提供。

    有关文档、请参阅"C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00/docs/api_guide_xwrL64xx/GETTING_STARTED_FLASH.html "

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ajay!