This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:使用 MRR 演示的高度(Y)数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512066/iwr1843boost-height-y-data-using-mrr-demo

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我们已经成功使用1843BOOST EVM 在露天环境中检测到了几十米外的小型无人机。 我们注意到 MRR 可视化工具仅在 USRR 群集处于活动状态时才包含 Y-Z 图表(高度与范围)。 是否可以利用来自 MRR 线性调频脉冲/帧的数据来指定无人机位置的 Y 分量? 我们想排除 USRR 帧、因为我们有兴趣在10-15米以外的距离检测这些无人机、这似乎是 USRR 帧的检测极限。

我们还可能有兴趣切换到 MRR 波束转向演示、以增加检测范围。 我们不需要完整的-60至60度 Tx 扫描、只需在-10、0和+10度处利用波束形成、但只有0度可能就足够了。 Tx 天线的功率是否结合用于 MRR 波束转向演示、以可能增加检测距离? MRR (非波束转向)用户指南还指出、所有三个 Tx 天线都是 MRR 子帧的活动天线。 这是否准确? MRR 波束转向演示用户指南说了同样的事情、并且 USRR 子帧也处于活动状态? 您能否说明 MRR 和 MRR 波束控制演示与 Tx 角度(即 Tx 功率组合、同步有源天线、数据处理等)的不同之处、除了通过相位变化将波束转向更广的角度之外?

非常感谢您的帮助。 我期待着你的答复。

谢谢、

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于演示切换到 OOB 而关闭。