This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:使用开箱即用演示进行同时传输

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512088/iwr1843boost-simultaneous-transmit-using-out-of-box-demo

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

您好! 我们正在从 MRR 演示基本配置切换到 OOB 演示配置、因为我们需要目标的完整 X-Y-Z 数据。 目标具有较小的雷达截面、MRR 演示可以在最远距离检测它们、因为它假设在 MRR 线性调频脉冲中同时利用所有三个 Tx 天线。 您能否提供任何指导、说明如何使用 OOB 演示同时利用三个 Tx 天线发射、以提高发射功率并继续检测与 MRR 类似范围的目标?

谢谢、祝您周末愉快。

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig。

    为此、您需要启用 BPM 模式。  但是、1843器件的开箱即用演示默认不支持此特性。  如果您可以使用60GHz 器件、则6843支持该功能。  如果您需要遵守1843、则会提供6843和1642的示例以启用 BPM、以及如何对1843演示进行适当的更改以启用此功能。  但请注意、1642演示仅支持2个 TX。

    如果您确实切换到 OOB 演示、我可以继续操作并关闭 这个主题吗?

    此致、

    Santosh