主题中讨论的其他器件:TMP118、、、 TMP117、 ISOTMP35
工具/软件:
我正在使用竞争对手的设备来测量(大部分)金属块的温度。 它是 WSON 型封装、电路板倒置安装、以便用大量热环氧树脂进行固定时、IC 的顶部与块接触。 我们遇到了这个设计的问题(除了安装方法之外的不同原因)、这促使我尝试使用 TMP118/9EVM 电路板、但它们并没有显示同样的问题、这很好、但我不确定我们是否可以使用与我们目前相同的安装技术。
我已经阅读过 SNOA986A、这基于正确安装 PCB 而成、使 PCB 层位于 IC 和检测到的物体之间、这看起来像是从一开始就产生了需要克服的错误。
我想用以下方式安装它-是否有理由认为这不合适?
目前、我们一直在使用这项技术、而不会对现有的 IC 造成任何问题。

如果可能、与 FAE 讨论这一点会很好?
谢谢