This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:MMWAVEICBOOST -SO#362425

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513083/mmwaveicboost-mmwaveicboost--so-362425

器件型号:MMWAVEICBOOST

工具/软件:

尊敬的团队:

你好。

我们的客户已购买器件  MMWAVEICBOOST。

以下提供了客户意见:

我们连接了两个 Booster Pack、并尝试与砖型 PC 建立连接。

我们使用了5V 输入电源。但电路板死区了。

我们也会在使用万用表进行测试时发现此问题。

下面提供了接收器件的图像:

请帮助告知造成上述问题的原因。

谨致问候、

Swafa.ka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够找到短路的位置? 您可以将其退回、并应符合更换条件。

    此致

    Ankit