This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:跌倒检测参考源代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512024/iwr6843aop-fall-detection-reference-source-code

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

大家好、我正在使用 IWR6843AOP 模块进行跌倒检测应用。 您能否建议使用最合适的源代码作为此项目的起点?

目前、我正在使用位于以下位置的源:
C:\ti\radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\People_Tracking\3D_People_Tracking
这是否是开发跌倒检测的推荐依据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    建议先使用您使用的人员跟踪软件、然后再使用6843AoP 开发跌倒检测应用程序。 此处显示的跌倒检测 使用 目标高度 TLV  数据输出( 本页底部介绍)用于确定是否发生了跌倒。 目前、这种跌倒检测算法是从 python 可视化工具(雷达工具箱的 mmWave Industrial Visualizer)中运行的、但应该没有任何理由无法在器件上实现相同的高度数据处理。 因此、python visualizer 代码将是我们目前拥有的唯一参考跌倒检测代码。 相关函数可在上找到 {radar_Toolbox_install}Applications_Visualizer \tools\visualizers\visualizers\communication\common\toolbox\install\fall_detection.py Demo_Classes Helper_Classes 。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢