工具/软件:
你好!
我们尝试在概念验证中使用此传感器、实现更大的360解决方案、但我们遇到了一些问题、导致难以使用此传感器。
首先也是最重要的是传感器挂接。 它会卡在某种状态、不再向主机传输数据。 当我们修改了一些源代码并构建了加载到器件上的自定义映像时、我们首先发现了此问题。 它只需获取跟踪目标并将其管道连接到另一个 MCU 以通过 I2C 进行处理。 (这里有一些扭矩需要解决、例如可能的 DMA 和对 I2C 缓冲器的滚动修改)。 但是、根据从器件读取 I2C 缓冲器的速度、传感器似乎会停止读取(我们在 MSS 中传感器数据的处理位置放置了一个照明切换开关、以便我们可以判断何时正在跟踪)。 然而、由于我们尝试使用示例中的基本 TI 映像和高性能配置来拨入配置设置、因此 yyyy 一直是一个红色错误。 在我们调整配置中的选项和设置时、我们开始注意到嘶嘶声、更频繁的是、当将配置加载到可视化工具中时、传感器甚至无法启动。 对于导致传感器或集成 MCU 挂接的原因、以及如何修复或避开问题、有没有任何建议? 谢谢!
配置的当前状态:
sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 0 0 256 4 28 0
chirpTimingCfg 6 63 0 75 60
frameCfg 2 0 200 64 250 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
sigProcChainCfg 64 2 3 2 8 8 1 15
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1
aoaFovCfg -60 60 -40 40
rangeSelCfg 0.1 12.0
clutterRemoval 1
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
mpdBoundaryBox 1 0 1.48 0 1.95 0 3
mpdBoundaryBox 2 0 1.48 1.95 3.9 0 3
mpdBoundaryBox 3 -1.48 0 0 1.95 0 3
mpdBoundaryBox 4 -1.48 0 1.95 3.9 0 3
sensorPosition 0 0 1.9 0 0
minorStateCfg 5 4 40 8 4 30 8 8
majorStateCfg 4 2 30 10 8 80 4 4
clusterCfg 1 0.5 2
staticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
gatingParam 3 2 2 4
状态参数6 3 12 50 5 200
分配参数8 10 0.1 6 0.5 20
最大加速度0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 3 61.3 191.7 100
PreenceBoundaryBox -3 0.5 7.5 0 3.
MicroDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1.
分类器配置1 3 4.
波特率115200
sensorStart 0 0 0 0