This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:仅 RX 器件配置的设置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513012/mmwcas-dsp-evm-setup-for-rx-only-device-configuration

部件号:MMWCAS-DSP-EVM

工具/软件:

您好、

我正在进行自定义器件设置、其中包括主器件、将一个或多个线性调频脉冲配置为通过多个 TX 天线传输、以及其他只能接收这些线性调频脉冲的从器件。 实际上、我应该让级联器件的行为类似于1TX/16RX 天线器件。 但是、我似乎无法找到正确配置仅 RX 从器件的好方法。 无论我这样做、器件设置似乎已成功完成、但当触发数据采集时、整个过程会崩溃。

要将级联器件设置为仅 RX 器件、我应该怎么办? 谢谢您的建议。

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    配置器件是 RX 模式、应与正常配置相同。 唯一的区别是、您应该禁用静态配置和线性调频脉冲配置中的所有 TX。 API 序列应与正常模式相同。  

    此致、

    Adrian