This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:技术支持 Mouser - Q123F51

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510545/mmwaveicboost-technical-support-mouser---q123f51

器件型号:MMWAVEICBOOST
Thread 中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM

工具/软件:

您好:

我们的客户正在寻找相关电源、

您是否可以为以下器件推荐任何器件:

MMWAVEICBOOST

IWR6843AOPEVM

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您正在研究不同的电源适配器解决方案、请说明一下吗?

    此致
    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个客户:

    他们只需要美国来确认他们需要使用什么电源
    很好。 如果没有特定的参数、则可以使用该参数
    部件。

    他认为它只需要5V、3A、15W 电源、但需要我们进行确认。

    您能否确认电路板仅由 USB 电缆提供? 或者客户可以使用任何电源?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MMWAVEICBOOST 无法单独通过 USB 线缆供电。 需要 DC 插孔。 是的、 在为 MMWAVEICBOOST 上电时、以下规格应该符合要求

    [报价 userid="501478" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510545/mmwaveicboost-technical-support-mouser---q123f51/5815333 #5815333"]5V、3A 15W 电源

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否建议您是否对电源有任何建议? 电路板上安装的直流电源插孔是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    任何5V、3A 电源适配器均可用于供电。 电路板上已安装直流插孔。 需要插入具有早期指定规格的电源适配器、才能为 MMWAVEICBOOST 供电。

    许多5V 电源适配器都可以在 Digikey、Mouser 和 Arrow 等分销商网站上找到。 请确保其支持>2A 的额定电流。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我没有看到它是什么类型的连接器的说明。

    是2.5 x 5.5还是2.1 x 5.5?

    连接器的长度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是直流插孔的规格:  

    电源桶形连接器插孔2.10mm ID (0.083")、5.50mm OD (0.217")、穿孔、直角。

    更多详细信息可在随附的数据表中找到: PJ-002AH 数据表-插座|直流电源连接器| Same Sky

    电源适配器电缆的长度取决于用例应用。 通常、建议长度为1m。

    此致

    Ankit