This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:所有 LED 不间断地闪烁

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512413/dca1000evm-all-leds-blink-nonstop

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:

连接5伏电源后、电路板上的所有 LED 都会不停闪烁、如 本视频所示

将电路板 USB 端口连接到 PC 时、设备管理器中未检测到任何器件。

我有其他 DCA1000、可与同一 PC、USB 电缆和电源正常配合使用。 因此,它不能是两个。

这是否意味着电路板已损坏?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想说的是、在正常功能下、绝不能让所有 LED 闪烁、此外、您提到有第二个可正常工作的 DCA1000。 请观看此行为的视频、并将其作为对此主题的响应附加。 然后、请联系您的 TI 代表或 TI 客户服务、了解更换程序。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    这又是视频:

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20250512_5F00_113429_5F005F005F005F00_.mp4

    此致、

    Evert