This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:物体高度问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512361/awr1843boost-object-height-issue

考虑到该雷达用于摩托车检测、我将雷达配置为50米距离、距离分辨率为0.5米、最大速度为80km/h、速度分辨率为0.3m/s。 但是、在测试过程中、在较远距离检测到的物体高度明显不准确。 仅当物体沿纵轴距离雷达约13–14米时、高度才正确。 这是已知问题吗? 如果不是、这可能是什么原因导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    我认为我们在 ADAS 应用中没有使用雷达传感器来检测目标的高度。  

    Unknown 说:
    仅当物体沿纵轴距离雷达约13–14米时、高度才显示正确。 这是已知问题吗? 如果不是、这可能是什么原因导致的?

    这可能是因为 您只有一个仰角 Tx、并且仰角分辨率不足以确定物体的大小。

    我们 执行了一个实验、来测量放置在雷达下方的物体的高度。 首先、我们测量 EVM 与地面之间始终是固定的距离。 稍后、我们测量 EVM 和目标之间的距离。 我应该说这更多地是液位检测类应用。 您可以查看" 使用毫米波测量物体高度"。

    请参阅之前解答过的 E2E - (+) AWR1443BOOST:物体高度/仰角测量-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Samhitha