This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:电力电平转换感、以实现新 PCB 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512606/awr1843boost-sense-on-power-level-shifting-for-new-pcb-design

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我们正在设计新电路板、只需在模式4和5之间转换 SOP 即可。 由于 PCB 面积非常有限、因此我们不想像在1843BOOST EVM 上那样使用 DIP 开关。 在 AWR1843BOOST 原理图中、我注意到 TI 通过电阻分压器网络将 SOP 引脚从3.3电平转换为~3.0伏。 这是否必要? 或者、将引脚直接连接到上拉/下拉电阻器可以限制引脚的电流是否足够? 刷写 DUT 并为部署做好准备后、我们只需移除 SOP2上拉电阻。

我在1843器件数据表中检查了电压和电流限制、但除迟滞电平外没有明显的任何值。

感谢你的帮助。

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果需要、可以只使用标准的10k 上拉/下拉电阻器。 EVM 上的电阻器更多地控制 SOP 信号的优先级、并允许 FTDI 即使在开关闭合时也可以驱动引脚。  

    此致、

    Adrian