This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:mmWave Studio

Guru**** 2592400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512447/awr1443boost-mmwave-studio

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:

在 mmWave Studio 2.0中、RampTimingCalculator 中的"90%设置"和"线性调频脉冲间时间"代表什么(它们的含义是什么)? 它们是否会对数据结果产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    稳定是指在下一次线性调频脉冲 ADC 采样开始之前合成器斜降和 TX 稳定。 合成器斜降且 TX 在下一个线性调频脉冲之前导通的时间有限。 如果您在一切稳定之前开始采样、ADC 数据中的噪声会更大。 这将主要受到 ADC 启动时间的影响。

    线性调频脉冲间时间是从前一个线性调频脉冲上的 ADC 采样结束到下一个线性调频脉冲上的 ADC 采样开始的时间。 这由图中的"总线性调频脉冲间隙"表示。  

    此致、

    Adrian