This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:引导加载程序的示例源代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512025/iwr6843aop-sample-source-code-for-bootloader

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

大家好、我将以"3D_EVM"演示为基础、在 IWR6843AOP People_Tracking 上开发一个项目。 我想为此模块实现自定义引导加载程序。 是否可以访问引导加载程序源代码以便进行必要的修改?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    引导加载程序本身无法修改、因为它在器件上已 ROM、我们不会发布引导加载程序的源代码。  但是、您可以使用次级引导加载程序来实现任何特定的自定义引导加载程序更改、并且该软件可以在 SDK ( \packages\ti\utils\SBL)。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时反馈