This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:在 SDK4.4中、如何修改 antGeometryCfg

Guru**** 2591440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512224/awr2944-in-sdk4-4-how-to-modify-the-antgeometrycfg

器件型号:AWR2944

工具/软件:

我使用的是 SDK 版本4.4.1.2、我想 在 TDMDemo 中修改 antGeometryCfg、例如 SDK 版本4.7中的 CLI 命令、我该如何修改?

我注意到 Antenna_geometry.c  在 gAntDefault_Def_default 中定义了方位偏移和海拔偏移 、但在工程中找不到任何引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    天线几何结构可以在 SDK 4.6.1.2及更高版本中进行修改。 我们请求您为您的应用使用更新的 SDK 版本。

    此致、

    Shailesh