This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2594990 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511798/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843

工具/软件:



我使用了 IWR6843雷达来满足 EN 305 550标准、该标准规定的带外域限制为-20dBm/MHz。 我的雷达测得的功率密度为-6dBm/MHz。 原因是芯片的辐射功率不能在 FH FL 迅速降低。 您有 TI 提供的解决方案吗?
我的实际测量图如下:明显超过-20dBm/MHz。 但是、在查看 TI 演示板的认证图像后、我发现 TI 对 FH FL 的认证选择与法规有冲突。 EN305550明确要求捕获的频率点处于工作频率的99%、但 TI 报告中门的频率点为-30dB。 这不对吗???

 (__LW_AT__我的实际测量图)

   (__LW_AT__TI demo)

 (__LW_AT__EN305550要求)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您如何确定99%的 BW? 您是否按照 EN 303 396 (如 EN 305 550所述)中的说明使用了示波器的99%OBW 功能? 这是确定您的 OBW 的最常见方法。  

    一些提示可在我们的 监管合规概述(https://www.ti.com/lit/an/spracp3c/spracp3c.pdf)中找到

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、测试组织使用具有99% OBW 功能的频谱分析仪来选择 FHFL 频率点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     IWR6843demo 使用 FH FL 的-23dBc 带宽选择、我们的实验室不接受此选择规则。 您可以看到、99%的 OBW 和选定的-23dBc 带宽之间存在几乎23dB 的功率差异。 因此、我的电路板的辐射非常严重地超过了标准、我想问您是否有任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    监管指南没有说明规则、只是说明或解释。 EN 305 550参考 EN 303 396第6.3.2节允许将99%OBW 测试用作一种测量 OBW 的方法。 它还允许使用第6.3.4.2节中所述的测试方法(记录的平均功率测量结果)。  

    这种方法可能更适合您。  

    或者、如监管指南中所述、您可以略微降低 BW 或略微增加 TX 开始时间。  

    谢谢!

    Blake