This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:通过以太网流式传输原始 ADC 数据

Guru**** 2595310 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512021/awr2944p-streaming-raw-adc-data-over-ethernet

器件型号:AWR2944P
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOSTAWR2944

工具/软件:

大家好:

我们希望从雷达传感器流式传输原始 ADC 数据、但我们正在寻找比使用 DCA1000更便宜且功耗更低的选择。

之前、我们正在使用 AWR1843BOOST 板、并 以1Hz 的极低帧速率通过 UART 流式传输原始 ADC 数据。 UART 带宽不允许更高的帧(=data)速率。

我们的方法:我们操纵信号处理链,绕过一切,并使 EDMA 将原始 ADC 数据从 ADC 乒乓缓冲器复制到雷达数据存储器。 然后、我们将原始数据从内存流式传输到 UART。 我们不需要并行处理数据。

现在、我们需要提高帧速率。 随附的 PDF 文件显示了我们对 流式传输原始 ADC 数据的数据速率要求的分析。

e2e.ti.com/.../Requirements-and-Constraints-of-Streaming-Raw-ADC-Data-Over-a-Serial-Interface_2D00_100525_2D00_101836.pdf

我们的问题是:
awr2944中以太网接口的最大数据速率为1000Mbps 足以流式传输原始 ADC 数据。
是否有任何尝试? 我们是否可以使用以太网来流式传输原始 ADC 数据?

感谢您的帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adem:  

    到目前为止、P 器件尚未实现直接通过以太网流式传输且没有 DCA 的原始 ADC 数据、在 SDK OOB 演示中、使用 TCP 协议通过以太网实现了数据流式传输的基本实现、但仅用于对象数据、而不是原始 ADC 数据、您可以对其进行一次检查以供参考。

    此致、

    Shruti