This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP113EVM:关于器件 D 速率的建议值

Guru**** 2591090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511424/tmp113evm-about-recommendation-value-of-deviced-rate

器件型号:TMP113EVM
主题:TMP113中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、

当我们在 EVM 工具中将轮询速率设置为500ms 时、您能否给出器件速率的建议值?

我们想知道如何根据轮询速率来确定器件速率。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kimura San、

    器件速率是 TMP113器件的转换速率、用于编程 TMP113自动测量温度的速度。  

    轮询速率是 GUI 软件轮询速率、用于设置 GUI 程序读取 TMP113器件的速度。  

    通常、您可能应该将轮询速率设置为比器件速率快或快。  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah San:

    感谢您的快速答复。

    我明白了你的答案。

    此致、

    木村彻