This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:如何实现 IP67等级?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511940/hdc3022-how-do-i-achieve-ip67

器件型号:HDC3022

工具/软件:

我看到、由于使用了 Kapton 胶带、在应用保形涂层时建议使用 HDC301传感器。 但是、如果您想使用 HDC3022设计 IP67等级的电路板、该怎么办? 有参考设计吗? 是否需要某种形式的保形涂层来实现该级别的入侵保护? 考虑到 PTFE 过滤器有多孔、是否可以遮蔽该过滤器? 我想这可能很困难。 或者、是否建议此应用使用 VOC 含量低或无 LED 的优选保形涂层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    湿度传感器的顶部是空腔、因为为了测量湿度、必须将检测元件暴露在环境空气中。 HDC3022在检测腔体上具有 IP67级 PTFE 滤膜。  如果您还需要使用保形涂层对整个电路板进行防水、则必须确保涂层未涂在传感器顶部。  

    我们建议在 保形涂层期间临时在传感器顶部涂抹 Kapton 胶带(或另一种聚酰亚胺胶带)以保护腔体、 然后在涂层固化后即可去除胶带。 遗憾的是、这将是一个手动过程。

    我们没有推荐特定的保形涂层、但您可以参阅 HDC3x 器件用户指南的第2部分、了解已知问题化学品的非详尽列表。  

    此致、

    Sakeenah