This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:VREF 引脚在不使用时可以保持悬空

Guru**** 2586575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511428/tmcs1126-q1-can-the-vref-pin-be-left-floating-when-not-used

器件型号:TMCS1126-Q1

工具/软件:

VREF 引脚在不使用时可以保持悬空吗?

如果不使用、准确度会是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、  

    感谢使用 E2E。 是的、如果 VREF 引脚未使用、则可以将其保持悬空。

    如果不使用基准引脚、则器件的精度应保持不变。 以接地为基准的输出只包含作为额外量的基准电压、并包含此幅度的直流偏移(即、DMM 上的零失调点将是基准电压和失调电压之和)。 该信号可能包含一些额外的误差、我们将这些误差记录在数据表的电气特性表中、需要考虑总输出误差。