This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:TDC1000-TIDA00322EVM

Guru**** 2589490 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TUSS4440, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511580/tdc1000-tdc1000-tida00322evm

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TUSS4440TUSS4470

工具/软件:

我们调整了 TDC1000-TIDA00322EVM 的电路、并计划使用超声波空气耦合传感器来测量物体的空气距离(例如:金属板、水…)。 。

空气传感器的工作频率:250 KHz

到目标物体的空气距离:30~40 cm

 

我们初步评估 RX 路径的功率增益并发现它需要大约60~ 70 dB 的检测距离。 然而、TDC1000的 RX 功率增益最大为41dB

如何添加额外的 LNA 或运算放大器来增加 RX 增益?  您可以推荐哪个 LNA 部件号?  以及额外 LNA 的参考电路设计。

 

感谢您的友好帮助~