This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:无法导入 xWRL68xx 开箱即用演示工程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507460/awrl6844evm-unable-to-import-the-xwrl68xx-out-of-box-demo-project

器件型号:AWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigMMWAVE-L-SDK

工具/软件:

您好的团队、

我尝试 从低功耗 SDK (mmwave_L_SDK_06_00_03_00)中导入 CCS 版本20.11中的 xWRL6844开箱即用演示工程。 将弹出以下错误。  

我遵循了文档中提到的说明: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1454555/faq-awrl6844evm-common-questions-and-resources-for-xwrl6844

完成这些步骤后、我无法导入开箱即用演示工程。

我迁移到 CCS 版本:12.8

我遇到 Device not found 错误、然后点击"Install device support"并重新运行安装过程。

然后点击"Check for updates"并选择所有组件:

现在、我可以导入开箱即用演示工程。

进行参考

修补程序版本

其中概述了 SysConfig

SYSCONFIG_1.23.1

SDK 中找到

MMWAVE_L_SDK_06_00_03_00

Code Composer Studio

联系方式1281.

但在构建项目时、我面临着这个问题:

****为工程 mmwave_demo_xwrL684x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 构建配置调试****

/ccs/utils/bin/gmake -k -j 12 all -O  

 

构建文件:"../example.syscfg"

调用:sysconfig

" /sysconfig_1.23.1/sysconfig_cli.sh"--script "project_workspace_v12_8/6844obo/mmwave_demo_xwrL684x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/example.syscfg"-o "syscfg"-s " /mmwave_L_SDK_06_00_03_00/mmwave_l_sdk_06_00_03_00/.metadata/product.json"--context "r5fss0-0"--器件默认值--软件包 BGA --编译器 ticlang

subdir_rules.mk:14:目标'build-1082476911'的配置失败

类型错误:无法读取未定义的属性(读取"GPN")

    在 findDeviceInfoHelper ( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src:ts:69:16)

    在 findDeviceInfoSync ( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:41:10)

    在变体( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:21:9)

    在产品( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:27:21)

    在 resolvedArgs ( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:44:8)

    请访问 t.runCLI ( /ti/sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:32:9)

gmake:***[BUILD-1082476911]错误1

gmake:由于错误、目标"全部"未重制。

****构建完成****


帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您了解有关这些构建错误的信息、很高兴常见问题解答最初能够为您提供帮助! 如 SDK 常见问题解答5所述、如果您遇到"GPN"未定义的问题、这是您所使用的 SysConfig 版本所致。 根据您提供的日志、您似乎正在使用1.20.0.3587之前的 SysConfig 版本。 请下载 SysConfig 1.20.0.3587。 如果您有更高版本的 SysConfig、可能还必须手动更改工程的 SysConfig 版本、因为它可能会自动使用最新版本。 为此、在"Project Explorer"->"Properties"中右键点击工程、然后点击"General"->"Products"。  如果 SysConfig 与1.20不匹配、请点击它、点击 Edit、然后通过下拉菜单更改版本。 点击"确定"、然后点击"应用"和"关闭"。

    如果这样可以解决问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    我也尝试过相同的方法、但问题仍然存在、

    请找到附件的日志、


    ****为工程 mmwave_demo_xwrL684x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 构建配置调试****

    /ccs1281/ccs/utils/bin/gmake -k -j 12 all -O

    构建文件:"../example.syscfg"
    调用:sysconfig
    " /sysconfig_1.20.0/sysconfig_cli.sh"--script " /6844OOB/mmwave_demo_xwrL684x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/example.syscfg"-o "syscfg"-s " /ti/MMWAVE_L_SDK_06_00_03_00/mmwave_l_sdk_06_00_03_00/.metadata/product.json --context "r5fss0-0"--part Default --package BGA --compiler ticlang

    subdir_rules.mk:14:目标'build-1082476911'的配置失败
    未找到设备:XWRL684X。 此器件可能在较新版本的 SysConfig 中提供


    gmake:***[BUILD-1082476911]错误1
    gmake:由于错误、目标"全部"未重制。

    ****构建完成****

    谢谢、

    Poorneka T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    是否对此问题进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Poorneka、

    很抱歉耽误响应时间。  我建议更新至 最新的 SDK 6.0.4.1、然后导入并重新编译 OOB 工程。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    我尝试了上面的一个。 我可以导入该工程。  

    构建它时、会引发以下错误:

    我提到了用于配置工程的工具版本:

    错误是 SysConfig 工具中未提供 FCCSP 封装。 BUU SysConfig 已处于最新版本。

    请帮助我们解决问题!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Poorneka、

    感谢您分享 遇到的错误。  SysConfig 器件数据似乎缺失、但在下载 SysConfig 时应显示该数据。 您可以通过导航至手动将其添加回 \tools\syscfg_deviceData、复制 XWRL684X 文件夹和 devices.json、然后导航到您的 SysConfig 1.23.1器件数据目录-可能是 C:\ti\sysconfig_1.23.0\dist\deviceData -并粘贴到该文件夹和.json 文件中。  

    此外、如 MMWAVE-L-SDK 6.0.4.1的版本说明中所述、您应该使用 Code Composer Studio 20.1。 使用以前版本的 CCS 可能会在工程导入或编译期间导致其他问题。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    完成上述步骤后、我可以导入和构建代码。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Poorneka、

    我很高兴您能让它正常工作! 我现在将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、可以随时打开新主题。

    谢谢、

    Kristien