This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:DRV5055A-Q1 ISO 16750-5:2023认证

Guru**** 2590660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510453/drv5055-q1-drv5055a-q1-iso-16750-5-2023-qualification

器件型号:DRV5055-Q1

工具/软件:

你好。 DRV5055A-Q1霍尔效应传感器系列是否 已通过 ISO 16750-5:2023认证? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flavio、

    我认为该 ISO 规格与器件上的化学负载有关。  我在资格认证摘要中没有看到此规格、您可以点击以下链接获取:

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    感谢您的澄清。 主题传感器(BLDC 电机)的最终应用基于油冷却。 这就是我请求的原因。

    是否有任何具有相同或类似技术规格的霍尔传感器系列可以在此类环境中工作?

    此致

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设油是电惰性的、所以这里的主要风险是模塑化合物是否会与油发生化学反应、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 问题可能是由模塑化合物引起的。 我想、主题霍尔传感器的"Q1"版本比我们通常使用的标准版本更可靠、但我没有这方面的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到有关我们的模塑化合物经过专门测试符合此标准的任何文档。  但是、可以从 TI.com 获取有关器件材料成分的信息。

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=290117&opn=DRV5055A1EDBZRQ1

    就化合物而言、您可以看到材料主要是碳黑色、环氧树脂和熔融硅。  我希望您需要确定使用中的石油是否存在风险、是否存在与这些材料发生反应的风险、以便进行初步评估。

    谢谢、

    Scott