This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:适用于静态和动态物体检测的雷达模块和应用的请求

Guru**** 2589880 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR2944, AWR1843AOP, AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503814/awr1843aop-request-for-suitable-radar-module-and-applications-for-static-and-dynamic-object-detection

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR2944AWR1843AWR1843BOOST

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用 AWR1843AOPEVM、但根据 TI 团队成员的通知、它不支持静态物体检测。

我计划开发两种用作警报/警告系统的基于雷达的应用:

  1. 第一个应用应检测范围高达的静态和动态物体 100米 和包括 多普勒速度信息 错误状态。

  2. 第二个应用应检测其中的静态和动态对象 50米 、还包括 多普勒速度信息 可用功率。

您能否建议使用合适的雷达模块或 EVM、以及支持这些要求的应用(最好使用源代码)?

感谢您的帮助。
Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我已将其分配给合适的专家,请直至星期三进行答复。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有不适合您请求的范围具有静态检测的雷达应用。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您好 Gabriel、

    您是否可以建议使用合适的雷达模块、该模块只能检测最远50米和100米的检测范围内的动态物体?

    谢谢
    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TI 网站 汽车毫米波雷达传感器| TI.com 上的一般图片 。请访问网站、以便根据情况做出更适合您用例的决策。 为了提供一个很好的建议、AWR1843 (而不是 AWR1843AOP)的 MRR 演示将非常适合在大约50m 的动态检测。 此外、AWR2944或 AWR2x44p 的 HECR 演示将是100M 动态检测的可行解决方案。 所有这些演示都显示在雷达工具箱中的该路径

    radar_toolbox\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的答复。

    我想确认并澄清你先前的发言:

    "不、没有适合您请求的距离具有静态检测的雷达应用。"

    (笑声)这意味着 AWR1843AOP 雷达芯片本质上无法检测0至50米或0至100米范围内的静态物体


                                       或

    是这样 目前没有 TI 开发的特定雷达应用/演示 使用 AWR1843AOP 或 AWR1843BOOST 模块支持这些范围内的静态物体检测的工程吗?

    了解这是硬件限制还是简单的应用程序可用性问题将对我们的开发规划非常有帮助。

    期待您的澄清。

    此致、
    Mitesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    与多普勒物体相比、雷达检测静态物体本身就更困难。 有关更多上下文信息、请参阅以下 E2E。

    AWR1843:雷达是否比静态物体更容易检测移动物体? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    在 AWR1843中、我没有看到一个可以检测超过20m 静态物体的应用。 是的、我认为该器件不适合您的应用。

    此致、

    Gabriel