This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:超级 HDR+去混叠模式

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510034/opt3101-super-hdr-de-alias-mode

器件型号:OPT3101

工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望实现超级 HDR 模式+去混叠模式、我们如何写入命令来实现该功能?

e2e.ti.com/.../_5F00_cgi_2D00_bin_5F00_mmwebwx_2D00_bin_5F00_webwxgetmsgimg_5F005F002600_MsgID_3D00_1826708421553113071_2600_skey_3D004000_crypt_5F00_239a7826_5F00_e6fdd99b6c1f6f416cd554bd00c651ef_2600_mmweb_5F00_appid_3D00_wx_5F00_webfilehelper.jfif

它们首先使用01通道 TX、然后切换到00通道 TX、

如果我们写入:

0x108

0x10A

0xB05

0x400

0x100

0x102

0xC00

0x405

状态机将卡在0xB05中、因为如果 COMP0与阈值不匹配、则无法跳转到下一条命令。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、  

    我很研究这一点、我相信 这种类型的配置可能会受到一些阻碍、但我想进一步确认。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是否对此问题进行了任何更新?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、  

    我正在查找支持此配置的正确序列发生器命令顺序。   

    为清楚起见、您能否解释一下"状态机将卡在0xB05中、因为如果 comp0与阈值不匹配、它无法跳转到下一个命令"

    B05为 COMP1而不是 COMP0。 我将继续更新。

    谢谢您、  

    约瑟夫·舍尔弗恩.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清除如果您尝试使用序列发生器命令 COMP0  、您需要使用0x5__   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置 COMPARE_REG1和 COMPARE_REG2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、  

    您能也给我提供序列发生器寄存器值吗

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、  

    Comp 命令在序列发生器中的工作方式导致不支持组合这些模式。 这些命令仅允许序列发生器程序计数保持相同的步骤、或移至序列发生器指令8 LSB 中选择的程序步骤。   为了同时利用超级 HDR 和去混叠、我们需要程序计数器在满足 COMP 条件时恢复至少2个计数、并在 COMP 条件失败时向前跳转。   

    感谢您的耐心。

    谢谢您、

    Joseph Scherphorn