This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP423:CTE

Guru**** 2589410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510200/tmp423-cte

器件型号:TMP423

工具/软件:

您能否向我们提供 主题器件型号的 CTE 值?

如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamren、

    目前、我们的数据表中没有热膨胀系数(CTE)。 为了让我得到这些信息、我需要联系我们的封装团队以获得此答案。  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamren、

    这种材料的特定模塑化合物的 Tg 为135C。α 1为10ppm/C、α 2为40ppm/C alphas 表示 Tg 上下的 CTE。

    此致、

    Meredith McKean