This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:用于高尔夫球场发射监测器应用的 TI IWR6843和 IWR6443毫米波雷达传感器。 我们希望利用这些传感器的功能准确地测量高尔夫球发射后的关键参数、如速度、l

Guru**** 2593990 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6443, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511195/iwr6843-ti-iwr6843-and-iwr6443-mmwave-radar-sensors-for-a-golf-ball-launch-monitor-application-we-re-looking-to-leverage-the-capabilities-of-these-sensors-to-accurately-measure-key-parameters-of-a-golf-ball-immediately-after-

器件型号:IWR6843
主题:IWR6443

工具/软件:

大家好、TI 毫米波社区、

我们的团队正在探索 TI IWR6843和 IWR6443毫米波雷达传感器在高尔夫球发射监测器应用中的潜力。 我们希望利用这些传感器的功能准确地测量高尔夫球发射后的关键参数,例如速度、发射角和可能的自转速。

我们很乐意听取社会人士对这些传感器适合此类应用的意见。 具体来说、我们有一些技术问题、如果您有任何见解或经验、我们将不胜感激:

  • 高速物体跟踪: 社区中是否有人使用这些传感器跟踪以典型高尔夫球发射速度移动的物体? 有哪些挑战和成功?
  • 角度测量: 您使用这些传感器进行到达角测量时达到了何种精度? 这对于确定球的发射角度至关重要。
  • 旋转速率估算: 是否有已知的技术或资源在社区内估算小的,快速移动的物体如高尔夫球使用这些传感器的旋转速率?
  • 小物体的范围和分辨率: 当检测高尔夫球等相对较小的物体时、您观察到的典型有效距离和距离分辨率是多少?
  • 用于实时分析的板载处理: 对于那些使用了板载 DSP (IWR6843)或 Arm Cortex-R4F 的用户、对于此类应用执行实时信号处理的实际限制和可能性是什么?

我们目前处于初始评估阶段、非常希望获得 TI 社区内相关资源(应用手册、示例项目、论坛主题)的任何指导、建议或指导。