This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:EMC 问题

Guru**** 2589880 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511009/awr2944-emc-problem

器件型号:AWR2944

工具/软件:

您好 TI 团队、

   AWR2944检查清单中提到了这些频率、400MHz、800MHz、1.2GHz 和2.4GHz。  芯片内的哪个模块是这些频率的来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为这个列表实际上是不正确的、来自第1代传感器。 时钟树将取决于您的配置。 在 SDK 中、默认时钟树如下所示。

    因此、您需要的主要时钟源是600M、720M、1.8G 以及所有时钟分频器输出(200M、150/300M、360M、240M)。 上表中定义了这些源。

    不过、我们已经看到默认的 SDK 时钟树通常不会产生强大的辐射发射。 最大的辐射发射源将来自 RGMII 接口。 如果您计划使用 RGMII 接口、则需要为模块设计一个屏蔽层、以满足 CISPR25 5类限制。 只要接口布线正确 并包含串联终端电阻器、即使启用了 RGMII、也不应该有 FCC 和 ETSI 问题。

    此致、

    Adrian