This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:从 mmWave Studio 以自定义格式导出后处理数据

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511185/awr2944evm-exporting-post-processing-data-from-mmwave-studio-in-custom-formats

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

我们目前正在使用 AWR2944EVM 进行开发、并已成功将其与 DCA1000EVM 连接来捕获原始 ADC 数据。 使用 mmWave Studio、我们能够提取和可视化此原始数据、而不会出现问题。 但是、我们在尝试将数据导出为自定义格式时遇到了困难、例如、将距离多普勒和角度距离热图保存为 JPEG 或 PNG 图像以进行进一步的后处理。

此外、我们无法找到由 mmWave Studio 后处理工具生成的任何参考源代码或文档、这些代码或文档详细介绍了用于生成重要视觉输出的处理流水线、例如距离分布、多普勒图和到达角(AoA)图。

我们的目标是在 mmWave Studio 之外独立复制和扩展这些处理步骤。 为了便于实现这一点、我们非常希望访问任何相关的源代码、示例脚本或 SDK 文档、这些文档概述了从原始 ADC 数据到最终图的完整信号处理链。

请寻求帮助、指导我们找到支持此高级数据处理级别(尤其是 AWR2944EVM)的相应工具、库或存储库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    获得图后、您可以从"Save As type"菜单中选择"File> Save As> Select desired format。

    很遗憾、无法获得用于后处理的源代码。 但是、所涉及的步骤对于雷达信号处理来说相当标准、不执行高级处理。

    此致、

    Shailesh