This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:将应用映像文件刷写到 IWRL6844时、Uniflash v9.1.0.5175冻结

Guru**** 2592330 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509889/iwrl6844evm-uniflash-v9-1-0-5175-freezes-when-flashing-an-appimage-file-to-the-iwrl6844

器件型号:IWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHIWRL6844

工具/软件:

当我尝试将 appimage 文件加载到 IWRL6844 EVM 时、Uniflash 会显示消息"checking fileType appromaticity"、然后显示"files are valid for IWRL6844"、 然后冻结。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这个问题。  同时、您是否可以尝试使用 SDK 可视化工具进行刷写?  您可以 在此处找到有关在何处找到可视化工具的说明。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这是一个已知问题、我们正在内部研究。  同时、在点击 UniFlash 上的 FLASH 按钮之前、请尝试使用工业可视化工具或复位器件。

    此致、

    Santosh