Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 IWRL6432
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
这是保罗。
我目前正在根据设计电路 IWRL6432AoP 和遇到了以下问题:
- IWRL6432AoP + CP2102N-GQFN24 (器件实验室) :功能模式工作正常(通过 Tera Term 验证)。
- IWRL6432AoP + FT232RL (FTDI) : Flash Mode 允许固件下载成功(通过 TI Visualizer 和 Uniflash 验证)。
- IWRL6432AoP + CP2102N-GQFN24 (器件实验室) :Flash Mode (闪存模式)无法下载 F/W
虽然硬件看起来能正常工作、但闪存模式专门无法与 CP2102N 配合使用。
与 IWRL6432AoP 的 USB 转 UART IC 相关的 Uniflash 或 TI 可视化工具是否存在已知的限制或兼容性问题?
非常感谢您的指导。
此致、
Paul