This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:电力线相关查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, LP87702, TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510361/iwr1843-power-line-related-inquiries

部件号:IWR1843
主题中讨论的其他器件: LP87702TPS7A53

工具/软件:

大家好、我是 Mark.Kim

最近、我正在研究使用 IWR1843的雷达电路板设计。

IWR1843ISK EVB 板上的电源线:   LM53635 - LP87702 - TPS7A53

它使用5V 直流输入电源。

我想问是否可以通过将 EVB 标准的电源线替换为 PMIC LP87524JRNFRQ1来使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点;请在几天内给我们答复。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应该能够将  LP87524JRNFRQ1 PMIC 与3.3V、1.8V、1.2V 和1V 电源线配合使用。

    此致

    Ankit