This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:autosar 4.3.1中缺少标准 API

Guru**** 2592110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511109/awr2944p-standard-api-is-missing-in-autosar-4-3-1

器件型号:AWR2944P

工具/软件:

MCAL REL_02.02.05.00

在 集成 MCAL 时会对未重新搜索的符号获取编译错误、因为这些 API 在给定源静态代码中丢失。 我们确实需要一个存根函数来满足 AUTOSAR 要求。

ADC:

Adc_Get.StreamLastPointer、 Adc_Enable  .硬件触发器和 Adc_Disable.硬件

AWR2944P:autosar 4.3.1 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛中缺少 ADC 标准 API

FLS:

Fls_Set 模式  

AWR2944P:autosar 4.3.1 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛中缺少 FLS 标准 API

GPT:

Gpt_Check 唤醒、Gpt_Disable 唤醒、Gpt_Enable 唤醒、Gpt_Get PredefTimerValue 和 Gpt_Set 模式

AWR2944P:autosar 4.3.1中缺少 GPT 标准 API、GPT.xdm -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛中标记"a"的属性无效"da" 

SPI:

SPI、SPI.IB Spi_Read 和 Spi_Write  

AWR2944P:autosar 4.3.1 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛中缺少 SPI 标准 API

EthTrcv

以太网 Trcv_Set PhyTestMode

BR、

Prashant Singh Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    让我向我的软件团队提出这个问题。

    此致、
    Saswat Kumar