This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:autosar 4.3.1中缺少 ADC 标准 API

Guru**** 2591150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509813/awr2944p-adc-standard-api-is-missing-in-autosar-4-3-1

器件型号:AWR2944P

工具/软件:

MCAL REL_02.02.05.00

在 集成 ADC 模块时、发生以下编译错误

错误:

----- ------------------------

Adc_Disable 硬件触发器 C:/work/ACP-8.8.11_AM263PX_clang-4.0.0_LTS/test_base/Compile/IN、Adc_Com Test_2/output/obj/Test_api.o Adc_Com
Adc_Enable 硬件触发器 C:/work/ACP-8.8.11_AM263PX_clang-4.0.0_LTS/test_base/Compile/IN、Adc_Com Test_2/output/obj/Test_api.o Adc_Com
StreamLastPointer C:/work/ACP-8.8.11_AM263PX_clang-4.0.0_LTS/test_base/Compile/IN:Adc_Com Adc_Com:Test_api.o Adc_Get

错误:未解析的符号保留
错误:链接过程中遇到错误;

原因: 根据 Adc_Get、Adc.StreamLastPointer、 Adc_Enable 硬件触发器 和 Adc_Disable 硬件触发器的 Autosar 规范4.3.1、这些 API 作为给定源静态代码的一部分丢失。

您能否说明缺少这些 API 的原因。  

BR、

Prashant Singh Tomar