This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP101-Q1:ALERT 引脚保持 NC

Guru**** 2592120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP101-Q1, TMP101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510716/tmp101-q1-alert-pin-left-nc

器件型号:TMP101-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP101.

工具/软件:

在 TMP101-Q1数据表中、建议将 ALERT 引脚与上拉电阻配对。 我选择不使用 ALERT 引脚、因为我仅使用单元进行数据收集。 我可以将 ALERT 引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    如果您不使用 TMP101 ALERT 引脚、则可以将其保持悬空。

    此致、

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Sakeenah!