This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:EVM 天线的中心点(相位中心)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1509671/awrl6844evm-where-is-centerpoint-of-evm-antenna-phase-center

器件型号:AWRL6844EVM
主题:AWRL6844中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的雷达团队:  

EVM 用户指南 包含大量有关天线设计的信息、但并未标注相位中心。 AWRL6844 EVM 的相位中心在哪里?

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请找到我所附的图来显示天线阵列的相位中心。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sredeep、  

    感谢您的回答。 如果我理解正确、相位中心就在 TX 天线的中间? (我的红色斑点在下图中的大致位置)? 我应该将该 EVM 的一部分与车辆的中心对齐吗?  

    祝您一切顺利、

    Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、您可以将安装与突出显示的部分(将充当相位中心)对齐。  

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    仅当您仅考虑 TX 时、以上答案才是。

    如果您考虑 RX、RX 的相位中心将在 RX 的中心有一个类似的位置。

    但是、如果您希望在物理布局中还考虑虚拟阵列、则相位中心将位于 RX 阵列和 TX 阵列之间、如下所示。 必须将安装位置与相位中心位置对齐。

    此致、

    Sreedeep