This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:已定义#ERROR 以太网收发器类型

Guru**** 2593100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510014/awr2944p-error-ethernet-transceiver-types-already-defined

器件型号:AWR2944P

工具/软件:

MCAL REL_02.02.05.00

在 集成 EthTrcv 模块时、已定义以下以太网收发器类型的编译错误

ETHTRCV_STATE_UNINIT、
ETHTRCV_STATE_INIT、
ETHTRCV_WUR_NONE、
ETHTRCV_WUR_General、
ETHTRCV_WUR_BUS、
ETHTRCV_WUR_INTERNAL、
ETHTRCV_WUR_RESET、
ETHTRCV_WUR_POWER_ON、
ETHTRCV_WUR_PIN、
ETHTRCV_WUR_SYSERR

原因: 根据 autosar 、这些以太网收发器类型应在 Base 插件中定义、因此、我们收到已定义的所有以太网收发器类型的错误。  

您可以验证一下。

BR、

Prashant Singh Tomar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    我们不能删除它、因为它会破坏我们的示例兼容性。
    我们还在 autosar 的顶部附加了要求 ID、说明为什么我们也包括相同内容。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Saswat Kumar、

    对于此问题、将在内部检查上层团队并告知您。

    感谢您的支持。

    BR、

    Prashant Singh Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    请务必检查并告诉我。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saswat、

    对于 以 Trcv_Set PhyTestMode 为 标准、我们需要一个存根函数来满足 AUTOSAR 要求。 否则、我们将 在 Eth Trcv_Set PhyTestMode 下获得编译错误未解析符号。

    BR、

    Prashant Singh Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    按对齐方式、请为所有请求创建组合 TT。
    我将关闭此 TT、让我们使用新 TT 来跟踪它、以便我也能更轻松地进行跟踪。

    此致、
    Saswat Kumar