This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 UniFlash 将 AWR2944EVM 从 SDK 4.7刷写到 SDK 4.2

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510730/awr2944evm-flashing-the-awr2944evm-from-sdk-4-7-to-sdk-4-2-using-uniflash

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMUNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 AWR2944EVM 和 DCA1000EVM、并使用开源 ROS 包 xwr_raw_ROS、该包似乎需要基于提供的.cfg 文件(例如、为 SDK ver:04.02创建的百分比)提供 SDK 版本4.2.0。

目前、我的雷达正在运行 SDK 4.7中的固件、当我通过 ROS 接口运行配置时、该器件仅以重复的 CCCCCCCCCCC 进行响应、而不会发送完成。 我怀疑这是由于 SDK 不兼容造成的。

我的问题是:

1.使用 UniFlash 将 AWR2944EVM 从 SDK 4.7刷写到 SDK 4.2是否安全?

2.以后是否可以将其重新刷新回 SDK 4.7而不会有任何问题或副作用?

3.是否有任何条件或限制。 在该平台上切换 SDK 版本时应该注意什么?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 SDK 版本之间切换时绝对不会产生任何副作用、只要您使用的器件在该 SDK 中显示为受支持的器件。 请参阅 每个 SDK 中的 mmwave_mcuplus_sdk_user_guide 以了解该版本支持的特性、您可能需要查看第4章、其中包含与刷写工具相关的详细信息。

    此致、

    Shailesh