This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:START 和 STOP 信号的边沿极性不相等时的精度

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510400/tdc7200-accuracy-if-edge-polarity-of-start-and-stop-signal-is-not-equal

部件号:TDC7200

工具/软件:

根据数据表中的第8.4.5章"起始边沿和停止边沿极性"、强烈建议选择相同的起始边沿和停止边沿极性。 给出了对称偏移的原因。 感谢数据表中对此进行了介绍。  在我们的硬件设计中、我们希望在驱动器级抽取 START 信号。 遗憾的是、极性使得我们必须在负边沿触发、并且 START 脉冲未反转、即在正边沿触发。
现在、我需要知道不准确性有多强。 它来自 TDC7200或施加的信号。 我们不需要全分辨率并使用8MHz 为 TDC7200计时。 如果我们有1ns 的模糊情况、这对于我们的应用来说不是问题。 如果不准确仅由不同的下降沿/上升沿信号形状引起、我可以在原型中测量这一点并进行估算。 您能否告诉我这是唯一的影响、还是 TDC7200内部效应导致了不准确性? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    感谢您发布到传感器论坛!

    起始边沿和停止边沿极性建议相同主要存在于超声波应用中、而不是由于 TDC7200的不准确性。 对于从开始信号的上升沿到停止信号的下降沿测量 ToF 的超声波应用、会增加额外的延迟、因为系统不准确。 因此、如果您不在超声波系统中使用它、具有不同的边沿极性不应对测量的内部影响。

    此致、

    ~Alicia